This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D1000:ADC 的质量

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928422/adc10d1000-mass-of-adcs

器件型号:ADC10D1000
主题中讨论的其他器件:ADC12D1600

您好!

以下 ADC 的质量如何:

08d1520

10d1000

12d1600

14155.

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    请使用整个 ADC 器件型号、以便我可以适当地请求此数据。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉詹:

    这些信息并不容易获得、但我正在向我们的封装团队询问这些信息。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉詹:

    我假设您对上述器件型号的商业版本感兴趣。  对于采用 BGA (NXA)封装的 ADC10D100和 ADC12D1600、其质量/重量大约为:

    封装类型/引脚: NXA|292
    封装尺寸(宽 x 长 x 高) mm: 27 x 27 x 1.78
    器件总质量(mg): 3211.3

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是特定于所请求商用器件的质量/重量:

    ADC08D1520CIYB/NOPB: 1201 mg

    ADC14155CISQ/NOPB:      145.8毫克

    ADC10D1000CIUT/NOPB:   2616.6 mg

    ADC12D1600CIUT/NOPB: 2616.6毫克

    -RJH