This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M2520:数字输出解码器选项

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, ADS1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928601/amc1303m2520-digital-output-decoder-options

器件型号:AMC1303M2520
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377DADS1202

您好!

我将此电流感应放大器与内置解码器的 DSP TMS320F28377D 搭配使用。 是否有任何独立器件可对数字输出进行解码?   我认为您无法将其馈送到类似 器件的 FPGA 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您实际上可以将调制器输出直接馈入 FPGA。 本质上、所需的就是可在 FPGA 中实现的数字滤波器。 最常用的是 sinc 滤波器、可以在 ADS1202参考设计中找到一个示例、网址 为:https://www.ti.com/tool/ADS1202REF。 此参考设计包含 ADS1202的 VHDL 示例代码。  

    ADS1202和 AMC1303具有非常相似的位流输出、但需要注意的一点是、在 AMC1303中、数据在时钟的上升沿就绪、在 ADS1202中、数据在时钟的下降沿就绪。

    此致、