This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3221:将 AVDD 和 DVDD 连接到同一电压源

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928363/adc3221-connecting-avdd-and-dvdd-to-same-voltage-source

器件型号:ADC3221

您好 TI。

我想将 ADC3221的 AVDD 和 DVDD 引脚连接到同一稳压器。
数据表中没有具体的规则。 如果您有任何疑问、可以告诉我们吗?

之前、当我使用其他 IC 将基准电压和 I/O 电压连接到同一稳压器时、SNR 会降低。

这是因为基准电压也会由于 I/O 电压电源的波动而波动。
我们正在考虑在该 IC 中是否会发生相同的现象。

此致。

宇祖鲁。

e2e.ti.com/.../QA_5F00_ADC3221_5F00_2020803.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宇祖鲁  

    我建议完全使用单独的稳压器为 AVDD 电源轨供电。 AVDD 轨为对噪声非常敏感的模拟电路供电。 因此、将 AVDD 与所有其他电源轨(尤其是具有大量开关噪声的电源轨)隔离对于避免降低 SNR 最有利。

    谢谢

    优素福