This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:器件未通电时的模拟输入电压

Guru**** 2531670 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164149/ads7138-analog-input-voltage-when-device-not-powered

器件型号:ADS7138

您好!  

我想通过分压器对34V 采样。 ADS7138由3.3V 电源供电。  

此3.3V 电源 由34V 通过特定的电源序列提供。 这意味着34V 在3.3V 之前可用。  

如果输入电流限制在10mA 以下、ADS7138是否会受损? 我是否应该考虑针对这种情况提供任何特殊的输入保护?   

(采样率非常低、因此大电阻值不应成为问题)。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    当 VIN > AVDD 时、建议在模拟输入端使用串联电阻器、将电流限制为<10mA。 当您使用低采样率时、您可以使用较高值的电阻器将输入电流限制为<10mA。 这种情况不需要额外的保护电路。