This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:上电复位

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163738/ads8588h-power-on-reset

器件型号:ADS8588H

您好!

数据表中的值

"加电后以及从关断模式恢复后、必须始终对器件进行复位
当所有电源和基准稳定至所需的精度时。"

 正如预期的那样、是否需要在上电后切换 RESET 引脚?

我们已成功更换 AD76xx、现在客户的系统工作正常。

最近、AD76xx 电路板在低温条件下启动时出现问题。
根据客户、AD7606需要在加电时进行额外的复位切换。

ADS8588H 使用与 AD7606相同的软件、因此有必要检查是否存在任何问题。


非常感谢 TI 团队的支持。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hiroshi 您好、

    这是一个常见的建议、不仅适用于此 ADC、还适用于 TI 的其他 ADC。  在 ADS8588H/S 上市之前、对其进行了具有关键条件的启动测试。 我们以前没有收到任何报告的启动问题。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我忘记告诉您一些重要的事情。

    客户的现有软件不包括启动时的硬件复位。

    如果此过程是 TI ADC 的常见建议、
    了解没有此过程无法保证正常运行是否正确?

    根据答案、客户需要更改软件、因此请让我确认。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hiroshi 您好、

    我建议客户跟进数据表中的建议。

    此致、

    戴尔