This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02EVM

Guru**** 2688465 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163086/ads125h02evm

主题中讨论的其他器件:ADS125H02EVM

您好!

我需要您的帮助来了解如何在评估板 ADS125H02EVM 中连接称重传感器。  我有一个6线负载单元、我想将其连接到电路板-带 AVdd 的激励(+)、 激励(-)->GND、SENSE (+)-Ref+

sense (-)-Ref (-)、out (+)->?、out (-)-? 您能不能帮助我了解应该连接哪些引脚?

此致、

安德龙基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Androniki Diakou:

    SIGNA信号+和 SIGNA-将分别连接到 AIN0和 AIN1 (我相信您将它们称为 OUT+和 OUT-)

    SENSE+和 SENSE-分别连接至 REFP0和 REFN0 (或 REFP1和 REFN1)

    EXC+和 EXC-分别连接到 AVDD 和 GND

    请注意、基准输入(REFPx 和 REFNx)上的绝对电压限制为 AVDD+0.05V、因此如果您施加大于5V 的激励电压、则需要在将该信号应用于基准引脚之前对其进行衰减。

    模拟输入引脚(AINx)没有此类限制、并且可以支持来自高压电源(HVDD 和 HVSS)的高达+/-2.5V 的输入信号

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的澄清。 我看不到 AVdd 连接器引脚在电路板中的位置。 是否可以帮助我找到它或在电路板布局中指明它?

    此致、

    安德龙基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Androniki Diakou:

    ADS125H02EVM (TP12和 TP13)上有可用于连接 AVDD 电压的测试点。 不过、您需要在此处焊接接头引脚或导线、因为这些实际上只是较大的通孔。

    如需更多信息、我建议查看 ADS125H02EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sbau318

     

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我将- ECx+连接到 AVDD、将-连接到接地。 我阅读了手册、但不确定我是否对器件进行了正确配置、因为我无法通过应用程序查看施加到称重传感器的不同力的输出。 我已经完成了以下配置:我已经将 refN1和 Refp1设置为输入、然后我发送了高电平。 是这样吗? 您能告诉我我应该采取哪些额外步骤来查看数据吗?

    此致、

    安德龙基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Androniki Diakou:

    您首先应该做的是向 ADC 输入已知电压、并确保其正常工作。 这也将使您熟悉 ADC EVM GUI。 我将施加来自干净源的1V 信号、并确保 ADC 能够正确转换该输入。

    另请注意、GUI 上的默认设置将 ADC 数据速率设置为20SPS 并收集2048个样本。 这将需要几分钟时间、因此如果您点击"收集数据"、但似乎没有发生任何情况、这可能是问题所在。 我会确保适当地设置数据速率和样本数。

    如果您在获取数据时遇到任何其他问题、请非常具体地说明您正在执行的操作以及 GUI/EVM 的响应方式。

    布莱恩