This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118-Q1:ESD 应用问题

Guru**** 2520410 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163934/ads1118-q1-esd-application-issues

器件型号:ADS1118-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1118

您好专家、

我们的客户在高压直流检测中使用 ADS1118、当他们在 GND 引脚上进行 ESD 测试时、发现我们器件的 VDD 引脚将具有大约20V 的浪涌电压、 这会影响 ADC 在此期间的读取0值、您能否就此提出建议? 或者分享一些相关的 ESD 测试报告、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hangjie Wang、

    您能否提供系统原理图、所执行测试的示波器截图以及所运行 ESD 测试的具体配置?

    ESD 额定值和测试运行方式包含在表7.2中的数据表中。 我复制了以下信息

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我通过电子邮件回复了您、期待您的回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,王汉杰,

    谢谢、然后我们将离线解决此问题

    布莱恩