This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482EVM:同步两个 DAC3482EVM

Guru**** 2585995 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164398/dac3482evm-synchronize-two-dac3482evm

器件型号:DAC3482EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3482

我能否同步两个 DEC3482 EVM -将其中一个用作另一个的时钟源?

根据我的理解、我应该将主器件上的 J10或 J11连接到从器件的 J9 -它是正确的吗?

为了使该工作正常、我应该在两个 DAC 中更新哪些设置?

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    您必须将两个 DAC3482 EVM 配置为双同步源模式、并共享来自通用时钟计时器件的通用源对齐 DACCLK + OSTR 信号。

    有关详细信息、请参阅以下有关双同步源模式的应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/slaa584/slaa584.pdf

    -Kang