This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:功耗

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163360/tx7332-power-consumption

器件型号:TX7332

大家好、团队成员:

  我的客户 在超声波中使用 TX7332、测试功耗时遇到两个问题。 您能帮您检查它并提供一些调试建议吗?

  1) TX7332上电流:200mA μ A

在5V 上电后、TX7332尚未配置,客户发现每个芯片的电流大于200mA,、配置后将达到60mA。

您能否帮助检查此电流是否正常、以及您是否拥有通电 TX7332后的电流测试数据可以共享。

 2) TX7332高压部分功耗:

  TX7332配置完成后、变速器未开启、高压电流为5~6mA。 如果传输电压为50V、则正负通道的功耗超过0.5W、这对于手持设备而言是不可接受的、请帮助确认。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海尔、  

    由于大量客户请求、我们有关此主题的专家目前已被占用。 我们注意到这一要求,将在10月25日星期二之前作出答复。 感谢您的耐心和理解。  

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海尔、

    根据与您的一致、我们已经在通过 WebEx 讨论和调试此问题、因此在此关闭此主题。  

    此致、

    Shabbir