你(们)好
我已经用4个 ADS1298芯片设计了自己的电路板。 我可以读取对寄存器的写入。 我可以读取32个通道。 我在所有通道上都连接了一个信号发生器。 32个通道中有29个通道工作正常。 3个频道提供一些垃圾。
ALLE 通道和芯片的配置方式相同。
在该图中、您会看到:
通道1芯片1和通道8芯片2看起来都很好。 所有其他通道看起来都很好。 除了 ADS 3通道1、ADS 4通道1和 ADS 4通道2。
实际上、对于该图、我使用了内部测试信号。 如果我使用外部信号发生器、情况也是如此!
我在3个不同的 PCB 上具有相同的行为;-(
是否知道这3个通道的行为方式是这样的?