This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5828:关于超声波 AFE 的建议

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164072/afe5828-recommendation-regarding-ultrasound-afe

器件型号:AFE5828
主题中讨论的其他器件:AFE5808AAFE5809

我们正在寻找超声波 AFE、主要是用于医疗超声波的6ch。  

最大频率支持需要为4MHz  

我正在寻找具有发送器接收器处理器和 GUI 的完整解决方案、在这里我可以看到 ToF。

您能否建议一个能够支持所有这些功能的评估套件?

谢谢、

Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavya、

    感谢您与我们联系。  您可以考虑 AFE5808A EVM 套件。 它是8通道性能更高的 AFE。 在 GUI 中、您将能够看到收到的原始数据。

    如果您在信号链中查找解调器(混频器和抽取)、则可以查看 AFE5809器件。

    对于处理器、是否可以 根据您的要求开始新的线程? DSP 团队将向您提供正确的建议。

    对于发送器、您的要求是什么?

    此致、

    Shabbir