This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC908:DAC908的最小时钟频率是多少?

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC908

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160720/dac908-what-is-the-minimum-clock-frequency-for-the-dac908

器件型号:DAC908

你(们)好

你过得怎么样?

我们对 DAC908器件有兴趣生成周期性信号。 类似于函数发生器的东西。

我的问题是:CLK 引脚(引脚28)上的最小时钟频率是多少?

我们的想法是创建一个介于1kHz 至1MHz 之间的周期性信号。

数据表未指示该频率的最小值。


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    我们的一位专家将很快与我们联系。 感谢你的等待。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    我能够在时钟输入低至1MHz 的默认 EVM 条件下运行 DAC908。 请记住、我仅在室温和标称电压下测试这一点。 1MHz 的最小值会因工艺、电压和温度而异。 在温度和电压范围内、无法保证所有器件都能实现这一点。

    如果1MHz 不够低、您能否告诉我为什么要运行较低的时钟频率? 以什么速率?

    最棒的

    卡米洛 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Camilo

    感谢您的回答。

    我们考虑了使用 DAC 从1MHz 生成信号、但我们想到的另一个项目是要从20Hz 生成信号。

    您是否认为它可以在极低频率下工作?

    此致。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    为了澄清这一点、您是否尝试生成最小20Hz 的输出信号? 或者您希望 DAC 的采样频率为20Hz? 了解您要使用的采样频率非常重要、因为它将定义您可以在第一奈奎斯特区域中输出的频率范围。

    如果您对低频信号最感兴趣、我们有一个精密转换器组、该转换器组的转换频率低于10MHz。

    以下是该论坛的链接、以防万一: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum

    最棒的

    卡米洛 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的。  

    我知道 DAC 采样率必须高于您要生成的速率。

    这意味着 DAC 可始终保持在165MSPS、而在数字端口数据中、信号以大约20Hz 的速率生成。

    但我们的想法是、DAC 读取存储在 RAM 类型存储器中的阵列。 该阵列包含要生成的模拟信号的信息。

    因此、为了获得不同的频率、我必须更改 DAC 的采样数。 例如、对于20Hz、它可以在2kSPS 下工作、对于2Hz 的频率、采样频率可以等于200SPS。

    是否可以使用我描述的低采样率?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabian、请参阅下面的我的评论。

    [引用 userid="175688" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160720/dac908-what-is-the-minimum-clock-frequency-for-the-dac908/4372433 #4372433"]这意味着 DAC 可以始终保持165MSPS、而在数字端口数据中、信号以大约20Hz 的速率生成。

    是的、这是可以执行的、但我 想我们在这里有点困惑、因为您询问的是是否有两个单独的应用程序? 否则、为什么计划使用165MSPS DAC 但具有20Hz 输出? 这是过多的数据,因为 DAC 将在切换到新代码之前重复同样的代码825万次(以实现20Hz 输出)。 我认为、您最好使用我们的精密 DAC 之一、而不是用于低频应用。  https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/products.html

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要的是从最小(以 Hz 为单位)到最大1MHz 的可校准频率输出信号

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    DAC908是一款高速转换器。 虽然此器件可以生成低频信号、但 TI 的器件旨在以这些频率运行、具有更好的性能、因为您不会考虑生成高频输出(>10MHz)。

    我们将此帖子重新分配给 Precision DAC 团队、他们拥有更合适的器件来满足您的需求。

    此致、

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    为什么不考虑精密 DAC? 我们的 MDAC 专为实现更低的采样率而设计、但在以较低速度运行时、可实现比高速转换器更好的动态性能(THD、SNR)。

    了解 一下 TLC7524DAC8806

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将查看此信息和任何新闻、我将打开一个新主题。 谢谢