This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:ISET-R 的使用

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164322/dac7760-usage-of-iset-r

器件型号:DAC7760

尊敬的团队:  

我可以在 DAC7760的数据表中看到以下内容。   

ISET-R 端口的主要功能是什么?  使用15K Ω ISET-R 而不是使用内部 Rset 电阻器是否有任何优势?  

-客户使用 DAC7760进行0至10V 电压输出和0至24mA 电流输出。  

-客户应用程序中没有 HART 功能。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯将看看这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表的"电气特性"部分、特定精度区域的最小/最大误差量不同。 与内部电阻器相比、使用极高精度外部电阻器时的总体误差可能更小。

    由于您提到没有 HART 功能、因此第9.1.2.2节中描述的电路不相关。

    如果还有其他问题、请告诉我!

    谢谢、
    卢卡斯