请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC7760 尊敬的团队:
我可以在 DAC7760的数据表中看到以下内容。
ISET-R 端口的主要功能是什么? 使用15K Ω ISET-R 而不是使用内部 Rset 电阻器是否有任何优势?
-客户使用 DAC7760进行0至10V 电压输出和0至24mA 电流输出。
-客户应用程序中没有 HART 功能。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.