This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64EVM:有关采样器的一些技术问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64EVM, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164965/ads54j64evm-some-techincal-questions-about-the-sampler

器件型号:ADS54J64EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2492

我们正在研究一个在 mmw 频率下工作的汽车传感器的原型。 以下是我想到的一些问题:

   对于 ADS54J64EVM 四通道14位1GSPS 和 TSW14J56 JESD204B 数据采集对于 ADS54J64EVM
1 -它可以在2个通道上处理的最大带宽是多少?
2-请解释以下两者之间的区别:
   •最大采样率:1GSPS
   •最大输出采样率:500MSPS  
3 -触发信号是否有延迟? 是固定的吗?
4-如果在没有数据采集卡的情况下使用 ,存储大小是多少?
5 -它可以使用 LMX2492轻松触发、为此、您推荐的控制器是什么?
6-  TSW14J56 可以处理的最大数据速率是多少?
7-您是否建议使用任何用于基本处理的 DSP 硬件来连接  TSW14J56
这些是我对这些模块的问题。 我希望得到详细的答复和建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdulrahman、

    我正在检查这个问题、很快就会回来。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abdulrahman、
    请在下面查看您的问题的一些答案。
    此致、
    Rob
    1 -它可以在2个通道上处理的最大带宽是多少? RR:我假设您的意思是 ADC、ADC 可以处理~700MHz
    2-您能解释一下以下两者之间的区别吗:rr:这可以在此处解释: www.differencebetween.net/.../
       •最大采样率:1GSPS
       •最大输出采样率:500MSPS  
    3 -触发信号是否有延迟? 是固定的吗? RR:我假设您是指 ADC 流水线延迟? 在旁路模式下、从采样输入到转换器数字输出的时钟周期数将为116个。
    4-如果在没有数据采集卡的情况下使用 ,存储大小是多少? RR:ADC 本身内部没有存储器、您必须将其与其他器件连接以存储样本。
    5 -它可以使用 LMX2492轻松触发、为此、您推荐的控制器是什么? RR:我假设您是说、LMX 器件是否可用于该 ADC 的采样时钟? 如果是、是。
    6-  TSW14J56 可以处理的最大数据速率是多少? rr:请参见第2点
    7-您是否建议使用任何用于基本处理的 DSP 硬件来连接  TSW14J56 RR:不、您必须单独开发或使用某些内容。 TSW 数据采集板严格用于捕获转换器的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rob 的回答:
    我还有其他一些后续问题、感谢您抽出时间回答这些问题。
    1 -它可以在2个通道上处理的最大带宽是多少?  RR:我假设您的意思是 ADC、ADC 可以处理~700MHz
    AR:这是运行两个通道吗? 700MHz 与1GSPS 有何关系?
    2-您能解释一下 以下两者之间的区别吗:rr:这可以在此处解释: www.differencebetween.net/.../
       •最大采样率:1GSPS
       •最大输出采样率:500MSPS  
    AR:但这两个参数都以"每秒样本数"为单位!
    3 -触发信号是否有延迟? 是固定的吗?  RR:我假设您是指 ADC 流水线延迟? 在旁路模式下、从采样输入到转换器数字输出的时钟周期数将为116个。
    AR:实际上、我是要从软件中启用采样器、直到它开始对数据进行采样。 是固定的延迟吗?
    4-如果在没有数据采集卡的情况下使用 ,存储大小是多少?  RR:ADC 本身内部没有存储器、您必须将其与其他器件连接以存储样本。
    AR:PC 能否以较低的采样率直接捕获数据?
    5 -它可以使用 LMX2492轻松触发、为此、您推荐的控制器是什么?  RR:我假设您是说、LMX 器件是否可用于该 ADC 的采样时钟? 如果是、是。
    AR: 我打算使用 LMX2492生成数据并使用该 ADC 对其进行采样、并且应通过一个软件对其进行同步和控制。
    非常感谢
    Abdulrahman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdulrahman、

    请参阅下面我的评论。

    谢谢、

    Rob

    我还有其他一些后续问题、感谢您抽出时间回答这些问题。
    1 -它可以在2个通道上处理的最大带宽是多少?  RR:我假设您的意思是 ADC、ADC 可以处理~700MHz
    AR:这是运行两个通道吗? 700MHz 与1GSPS 有何关系?
    RR:每个通道将使用~700MHz 的带宽
    2-您能解释一下 以下两者之间的区别吗:rr:这可以在此处解释: www.differencebetween.net/.../
       •最大采样率:1GSPS
       •最大输出采样率:500MSPS  
    AR:但这两个参数都以"每秒样本数"为单位!
    RR:我的理解不正确、请参阅数据表上的表1第24页、器件始终处于解码/ 2模式。 因此、最大输出将为500MSPS
    3 -触发信号是否有延迟? 是固定的吗?  RR:我假设您是指 ADC 流水线延迟? 在旁路模式下、从采样输入到转换器数字输出的时钟周期数将为116个。
    AR:实际上、我是要从软件中启用采样器、直到它开始对数据进行采样。 是固定的延迟吗?
    RR:仍然不确定我是否理解这个问题、ADC 器件的时钟是采样时钟。 然后、TSW 板捕获数据。  
    4-如果在没有数据采集卡的情况下使用 ,存储大小是多少?  RR:ADC 本身内部没有存储器、您必须将其与其他器件连接以存储样本。
    AR:PC 能否以较低的采样率直接捕获数据?
    rr:如果您询问是否可以将数据流式传输到 PC、答案是否定的、则您无法执行此操作。 USB 型接口是限制因素。
    5 -它可以使用 LMX2492轻松触发、为此、您推荐的控制器是什么?  RR:我假设您是说、LMX 器件是否可用于该 ADC 的采样时钟? 如果是、是。
    AR: 我打算使用 LMX2492生成数据并使用该 ADC 对其进行采样、并且应通过一个软件对其进行同步和控制。
    RR:可能需要一个方框图来充分回答这个问题、但两个器件都有不同的 GUI SW 来控制它们。 它们是独立控制的。
    非常感谢