This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43401-Q1:Linux 驱动程序

Guru**** 2379820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165317/dac43401-q1-linux-driver

器件型号:DAC43401-Q1

大家好、

我正在寻找 用于 DAC43401DSGRQ1的 Linux 器件驱动程序。 我需要在我的器件树 I2C 子模块中配置它。

是否有我们可以使用的兼容设备驱动程序?

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    我们没有适用于此器件系列的任何 Linux 驱动程序。 如果您需要有关 DAC 寄存器映射/初始化步骤的任何帮助、我们可以为您提供支持。  

    最棒的

    Katlynne Jones