This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE2256:对某些规格有疑问

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE2256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164750/afe2256-question-on-some-specs

器件型号:AFE2256

大家好、

我对 AFE2256有一些问题
手册指出、在相同的配置下、后续采集不需要 SYNC 信号、如何确定从第0个开始对 MCLK 进行后续采集?
2.关于栅极驱动器时钟和栅极驱动器启动的使用、何时需要配置相应的寄存器、如何使用这两个信号、我需要读取相应的寄存器还是等待 SDout 上自动输出多长时间?
3、对于 AFE2556芯片的采集时序和相关信号、是否有更详细的说明和一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、  

    我已提醒主题专家可以提供帮助。  我们团队的一部分因国家节假日而外出、因此我们致力于及时提供帮助。 您将在72小时内收到我们的回复。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    我们希望离线讨论、因为器件 AFE2256 是在 NDA 下共享的。

    您能否将您的问题连同  此 E2E 帖子的参考发送至 afe2256-support@list.ti.com?