This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:是否可以在单端输入禁用1输出2通道的情况下使用?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164710/ads131m02-can-this-be-used-with-1-out-2-channels-disabled-at-single-end-input

器件型号:ADS131M02
主题中讨论的其他器件: ADS127L11

您好!

我的客户需要以下规格作为强制性规格、我认为 ADS131M02是最适合的器件、但它有2个通道。    通过配置 AIN0N=GND  和3h[9:8]=01等类似配置、它是否可以用作单端输入单通道 ADC、以便仅在 AIN0P 具有输入信号?  或者、除了 ADS131M02、您还有其他建议吗?

-单端输入

-20位或以上的分辨率

- SPI 接口

- fs>=20kHz

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kawasaki-San:

    这种运行模式肯定适用于 ADS131M02。
    请注意、当数据速率>=16kSPS 时、ADS131M02的有效分辨率降至<18位(请参阅数据表中的表7-2)。

    更好的选择可能是 ADS127L11。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim-San、

    非常感谢您的快速回复。  我也会推荐 ADS127L11。

    此致、

    川崎市