This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64:单通道的功率耗散

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165059/ads54j64-power-dissipation-for-1ch

器件型号:ADS54J64

您好!

我的客户希望知道、当 ADS54J64的只有一个通道运行时、功率耗散。 请提供相关数据吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    ADC 时钟采样速率是多少?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢你的帮助。

    客户将使用下面的操作模式1和800Msps。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    由于硬件设置、我只能以737.28MHz 和983.04MHz 的采样率收集数据。 这将使您很好地了解800MHz 的预期效果。 数据已附加。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../Power-measurements.docx