This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:数字输出的 VOH 最大值

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165210/adc12dj3200-voh-max-of-digital-outputs

器件型号:ADC12DJ3200

你(们)好

我看到数据表指定的 VOHmin 为1.65v。 最大输出电压是多少?

我可以将其直接连接到 Xilinx FPGA 1.8V 组、还是需要电压转换器?

此致、

Roey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roey、

    这是正确的、在数据表中、这些接口信号需要以下的高值和低值:

    因此、您可以将这些信号引脚与来自 FPGA 的1.8V 组相连。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复

    您能否将 VOH 范围指定为1.65v 至????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roey、

    这些特定引脚连接到 VA19电源、因此1.8V 组将正常。

    此致、

    Rob