This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE0064:为电容式触摸屏面板开发基于 FPGA 的控制器

Guru**** 2930980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE0064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163172/afe0064-develop-fpga-based-controller-for-capacitive-touch-screen-panel

器件型号:AFE0064

您好!  

我想为具有24个感应通道 RX 和25个驱动通道 TX 的触摸屏面板实施控制器。

阅读本文档  (https://www.researchgate.net/publication/279915514_Concurrent_Driving_Method_with_Fast_Scan_Rate_for_Large_Mutual_Capacitance_Touch_Screens)

  

我了解了 TSP 的传统控制器系统,我想实施基于 FPGA 的控制器,因为我知道我需要找到模拟前端(AFE),  AFE0064适合医疗应用。

触摸屏面板有 AFE? 你能推荐吗?

任何建议和评论都对我很有帮助。

在高级方面、谢谢您、

Julio Cesar Molina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、  

    由于大量客户请求、我们有关此主题的专家目前已被占用。 我们注意到这一要求,将在10月25日星期二之前作出答复。 感谢您的耐心和理解。  

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    AFE0064 (和类似器件)用作精密、低噪声充电感应前端 请检查充电范围和速度要求是否符合预期。

    请注意、该器件具有相关双采样(CDS)功能、可抑制任何到达 SHR 阶段的信号。 它可用于抑制外部失调电压、低频噪声。 但是、它还将抑制任何到达 SHR 阶段的信号。 因此、您的控制信号需要相应地计时。