This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J23:ADC34J23动态范围。

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165416/adc34j23-adc34j23-dynamic-range

器件型号:ADC34J23

adc34J23以 dB 为单位的动态范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kouichirou、

    数据表中的表7.11 显示了相对于 ADC34J23载波的各种输入频率下的 SFDR。 左列已启用内部抖动。 右列禁用抖动。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FFT 点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此图是在-1dBFS 下测得的。 这会将本底噪声设置为大约-96dBFs (如果使用启用了10MHz 输入信号的抖动)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在测量时询问 FFT 点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有列出用于这些测量的 FFT 箱数、因此我无法对 RBW 或箱数进行注释。 对于上述所有这些规格、采样率为80MSPS。