This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H01:何时提供 ADS125H01EVM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H01, ADS125H02, ADS125H02EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165010/ads125h01-when-is-ads125h01evm-available

器件型号:ADS125H01
主题中讨论的其他器件: ADS125H02ADS125H02EVM

尊敬的专家:

我的客户对 ADS125H01感兴趣并希望获得 EVM。

但我找不到它。

请告诉我们 ADS125H01EVM 何时 发布。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi Inoue、

    由于 ADS125H01和 ADS125H02非常相似、因此没有专用的 ADS125H01EVM。 与 ADS125H01相比、ADS125H02的功能仅多了几个。  下面的比较表来自 ADS125H02数据表、显示了每个器件具有的特性。 否则、ADC 是相同的。

    为了模拟 ADS125H01的行为、客户应购买 ADS125H02EVM、然后不要使用内部基准、GPIO、电流源或温度传感器。 此外、客户应仅使用 mod4寄存器中的"AIN1 - AIN0"设置(设置 MUX[2:0]= 000b)。

    或者、客户可以购买 ADS125H02EVM 和 ADS125H01器件、然后将 EVM 上的 ADS125H02替换为 ADS125H01。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢你的答复。

    我知道 ADS125H02EVM 可用于评估 ADS125H01。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi Inoue、

    我很高兴我们能帮助您快速解决此问题。

    布莱恩