This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:`s ADS1242 μ A START 引脚

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159823/ads1248-confuse-of-ads1248-s-start-pin

器件型号:ADS1248

大家好、

 我对 ADS12`s START 引脚非常困惑:

1、数据表9.4.4显示:当发生起始脉冲时、ADC 将启动转换、然后断电、在断电期间、START 必须在通信之前保持高电平。 n`t、启动高电平将启动转换、因此我实际上在待机状态下如何控制启动引脚、在图70中、我看不到启动引脚在功率耗电级通信期间变为高电平?

2、 要启动转换、WAKEUP 命令为 ADC 加电并启动转换、类似于
将 START 引脚恢复为高电平。 请注意、START 引脚必须保持高电平才能使用命令进行控制
转换。

n`t`s:WAKEUP COMAND 需要拉高 START 引脚、START 引脚高电平可以唤醒 ADC、因此我实际上不知道什么控制唤醒、它在 START 引脚和 WAKE UP/SLEEP 命令上进行了编程。

非常感谢。

此致、Zhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen zhe、

    以下是您的问题的答案:

    1. 当 START 引脚为低电平或器件处于断电模式时、可发出 RDATA、RDATAC、SDATAC、WAKEUP 和 NOP 命令。 ADS1248数据表中的表19中提到了这一点。 图70中显示的是在 START 引脚保持低电平时发出的 RDATA 命令
    2. 根据#1、WAKEUP 命令无需将 START 拉至高电平

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    明白了、感谢您的评论。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen zhe、

    很高兴我们能提供帮助。 如果您需要其他支持、请启动新的主题、我们将为您提供支持。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    另一个问题可能需要您的帮助:

    为什么我们需要在睡眠模式下帮助 CS 低电平、是因为保持 CS 高电平将唤醒器件?

    非常感谢。

    此致、Zhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen zhe。

    是的、正确。 请根据数据表在睡眠模式期间保持 CS 低电平

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    谢谢。

    此致、Zhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen zhe、

    我很高兴我们能帮助解决您的问题

    布莱恩