This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC38J84#39 SPI 接口的最大速率

Guru**** 2693265 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165713/dac38j84-maximum-rate-of-dac38j84-s-spi-interface

器件型号:DAC38J84

大家好、

        在标题中、我想知道 DAC38J84的 SPI 接口的最大速率是多少?

        数据表中 SCLK 的周期通常为100ns、它是否可以高达50ns (20MHz)?

       

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我们必须在内部进行检查并返回给您。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我们的 ATE 生产测试在10MHz SCLK 下对器件进行测试、因此、我们只能安全地确保 DAC38J84 SPI 总线在10MHz 下运行。 设计团队以更高的速度验证 SPI 端口。 因此、客户可以在20MHz 时使用 SCLK、但 他们必须自己确定最终性能的特征并对其进行测试。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我理解、感谢您的回复。

    BR  

    Adrian