This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:在 DLL PDN 打开或 MCLK 被切换后、基线发生变化

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3663EVM, ADC3663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164578/adc3663-the-baseline-changes-after-dll-pdn-is-turned-on-or-when-mclk-is-switched

器件型号:ADC3663

您好!

  我有两个问题导致了同样的现象。

手册指出、在 FS 小于40M 时打开 DLL PDN 可以提高 SNR、但当我打开 DLL PDN 时、每次重新启动数据收集基线时都会更改、更改范围为几 mV、甚至几十 mV。 未启用 DLL PDN 时、不会发生这种现象。

另一个问题是、当我通过改变 MCLK 频率来改变采样率时、基线也会改变、当 MCLK 频率不变时、基线也不会改变。

 上述问题的可能原因是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在检查这个问题、很快就会回来。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在实验室中测试了 ADC3663EVM 、以确认设置 DLL PDN 可以提高采样率低于40MSPS 的 SNR。 在将寄存器0x11设置为0x04时、我立即看到 SNR 大约提高了0.5dB。  

    如果您共享有关设置和数据采集的更多详细信息、这将有助于确定您看到的问题。

    此致、Amye2e.ti.com/.../ADC3663_2D00_SNR_5F00_improvement.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每次数据采样重新启动后、数据基线是否会发生变化? 我的现象是基线发生了变化。

    采样率为20MSPS 时、我的寄存器设置步骤和值如下:

    0x07=0x4B

    0x13=0x01

    延迟(1ms)

    0x13=0x0

    0xE=0x8c

    0x11=0x1 (当 DLL PDN 使能时为0x5)

    0x19=0x10

    0x1b=0x88

    0x24=0x06

    0x25=0x18

    最后输出40M clk 到 MCLK。

    此致。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在实验室中备份 ADC3663EVM、并在重新启动电路板后看到基线数据没有变化。 我在上面发布的文档是 在将寄存器0x11设置为0x04时、我看到的数据、SNR 持续提高了大约0.5dB。  

    您是否使用前端放大器? 我注意到您要将寄存器0x11设置为0x05 (而不是0x04)以启用 DLL PDN。 这还将启用自动置零功能、该功能仅与前端放大器配置相关。 尝试将该寄存器设置为0x04。

    我还在下面包含了我使用的寄存器写入配置文件、您可以将其与配置进行比较。 如果您仍有问题 、请提供有关数据采集的更多详细信息。

    此致、Amye2e.ti.com/.../ADC3663_5F00_config.txt