This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021:读数值的变化

Guru**** 2877690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165459/adc121c021-variation-in-readout-values

器件型号:ADC121C021

您好!

ADC121C021的读数有何变化? (仅 ADC 的变化、不包括模拟输入电路)

例如、如果模拟输入值甚至不会变化几 uV、并且预期的读数值为2500、那么 ADC 会变化多少个 LSB?

我从实际使用中知道、它非常精确。
我认为 ADC 本身只是转换模拟输入、因此 IC 本身的变化为0 LSB。

此致、

Katsuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我相信您正在寻找总体未调整误差(TUE)、这是一个考虑多个性能规格以查看整体性能的数学方程。  

    有关此主题的博客文章很棒但很短: Tue 讲解~单击此处~

    还有一个可下载的工具、 即模拟工程师计算器~单击此处~ 、该工具可用于查找模拟前端的 TUE、包括基准和输入放大器。  

    此致

    Cynthia