This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:内部温度转换公式

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS1118, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1162427/ads114s08-internal-temperature-conversion-formula

器件型号:ADS114S08
主题中讨论的其他器件: ADS1118ADS1120

我根据以下公式将内部温度从 mV 读数转换为摄氏度:

摄氏度= 25 +(mV - 129)* 0.403

但它似乎不正确。 您能不能就正确的转换方法向我提出建议。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    欢迎来到 E2E 论坛! 而不是乘以0.403除以该量。  系数为403uV/C。 您的公式需要解析为 C、而不是电压平方除以 C。 此外、确保在进行测量并转换为电压时、PGA 在启用时为4或更低、并且计算包括增益。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢您的回答。  在单击"已解决问题"之前、我想提出一个小的相关问题。  因此 、内部温度传感器输出与器件温度成正比的电压、这是一个16位 ADC、但我使用以下公式来获得内部温度看起来正确的电压读数:

    ADC 计数/32768.0  2.5

    我正在使用内部基准电压和增益、并将其设置为0。

    这是正确的吗?

    此外、在某些情况下、是否可能需要对内部温度进行校准?

    很抱歉、这是两个问题、但非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    LSB 或1计数值=+/- Vref/gain/2^16 = 2*2.5/1/2^16 = 2.5V/2^15、这与您的公式相同、您可以将 ADC 代码结果乘以1个代码的值。

    内部温度传感器测量裸片的温度、而不一定测量环境温度或封装温度。  典型系数为403uV/C。 25°C 时的典型值为129mV。  因此、根据您需要测量的精确度以及测量的用途、您可能需要进行校准。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    读取内部温度时、我得到的值我认为是关闭的。  我知道 内部温度传感器测量裸片的温度、不一定测量环境温度或封装温度、但与放置在 ADC 附近电路板上的 K 型热电偶器件相比、我获得了以下读数:

    基准温度(C)

    ADC"冷接头"(C)

    1

    12.6.

    8.

    17.4.

    9.

    18.5.

    10.

    20.1.

    24

    31.

    23

    30.8.

    24

    31.

    77

    88.6.

    74.

    83.4.

    68

    78.1.

    66

    74.5.

    69

    75

    这些值是否在预期容差范围内、或者我的器件是否有问题?

    谢谢、

    Tim Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

     一些问题:

    1. 您如何加热/冷却电路板?  在温度变化时、ADC 的趋势会遵循。
    2. K 型 TC 测量是什么意思?  这是一个连接到仪表的温度探头吗?
    3. 您是否有任何设置图片以及如何进行测量?
    4. 您使用的是哪种器件封装?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我正在用烤面包机加热电路板、该烤面包机经过修改、允许我将电线连接到 PC、以便我可以与电路板进行通信。  是的、我有一个连接到 EX330万用表的 K 型探针。  我目前还没有设置它、但如果可以的话、我可以再次设置它并发送图片。  我的器件封装为32TOFP、器件型号为 ADS114S08BIPBSR。  对于多个电路板、这些结果是相似的。

    谢谢、

    Tim Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您如何将烤面包机加热到低于室温?  

    环境温度与偶数 PCB 温度之间相对于裸片可能存在差异(具有一定的自发热)。   烤箱本身内部也可能存在一些热漂移。  更好的比较是以某种方式将 TC 连接到封装(例如、将超级胶粘到顶部)。  更好的方法是使用热浴(这是我们使用的方法)、这是一种非导电油浴且非常稳定。  这些浴池有点贵、因此我们还提供了隔离 ADC 以便进行测量的烤箱和热流。  这种方法与您所做的方法类似、但在进行测量之前、温度保持良好的稳定(较长的浸泡时间)。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在低温下、我们使用经过修改的冰箱与电路板进行有线通信、还使用干冰。 我们现在的测试在办公室进行、当然是初步测试。  我们一次在一个环境中进行测试、这意味着一次在冰箱中进行测试、然后在烤箱中进行另一次测试。  这不是连续测试。  关于您的测试、您能否共享您的测试数据?  用于验证我们的测试或器件的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    温度梯度在测试环境中可能会有所不同。  令人难以置信的是、由于循环空气电流、人们可能会发现变化量。   我使用的一些工作台方法是将测试装置放置在金属盒中、其中金属盒限制了循环空气电流。  我还使用了一个具有拉链锁端的大型 ESD 袋、并将测试装置放置在其内部、然后将密封圈压缩到接线周围。  最后、您需要尽可能消除对流。

    然后、我将获取大量数据来确定任何趋势、以确保一旦冷冻室或烤箱稳定、温度读数也稳定。  您确实需要确保 TC 的手动测量相对于温度传感器而言是稳定的。  如果一个或另一个漂移、则您的结果将偏斜。

    我还会向您介绍图36中的数据表图。 在这里、您可以看到最终结果是相当线性的。  由于您的测量值看起来不是线性的、我怀疑温度不是稳定的、或者存在影响结果的较大对流。

    其他可能影响结果的问题是确保电源电压和基准电压保持稳定。  相对于基准的漂移将与 ADC 结果有直接关系。

    就特征评定结果而言、在3.3V AVDD 下进行测量时、在-50至125摄氏度的整个工作范围内具有不同的温度。 正如我所说、结果是相当线性的、但初始25摄氏度测量可能会被+/- 1度(6 Σ)关闭。  数据表中给出的典型响应为129mV。  请记住、这些是典型规格、不保证。

    确保温度稳定至关重要。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我们使用器件提供的2.5V 内部基准电压。  这会改变您之前的反馈。

    谢谢、

    Tim Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    它不会改变我之前所说的内容。  在整个工作温度范围内、内部基准漂移将非常小。  您可以在数据表的图21中看到漂移特性。  漂移将处于 ADC 的噪声级别内。  这假设您已在 REFOUT 上正确连接最小值1uF、REFCOM 和 REFCOM 也连接到 AVSS。

    我仍然认为相对于 ADC、您的探针存在热稳定性问题。  例如、假设您将烤箱加热到65摄氏度。 温度探针很可能会看到温度变化快于 PCB 吸收热量的速度。  此外、当元件打开/关闭时、加热室会因热循环而有所不同。

    冷却的工作方式与此类似、因为与仍包含一定热量的 PCB 相比、探头对温度变化的反应更快。  因此、我仍然认为这里的关键是需要很长的时间数据集(持续转换)来确定温度何时处于稳定状态、减少空气电流产生的任何热梯度。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    在正常条件下以及正确的实施情况下、可以看到电路板上封装温度比电路板上的封装温度高+8至10度的内部温度读数是否正常?  例如、我使用 IRT207红外温度计来读取电路板上 ADC 表面的温度、 它的读数为22°C、而内部读数为30°C。 我有多个板、它们的性能几乎相同、因此我肯定会看到一致性。  我只是想知道我的读数不会偏离或出错。

    谢谢、

    Tim Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    内部温度测量是一种计算方法、您使用精度为+/- 2摄氏度的红外温度计进行测量。 此外、使用比率为8:1的红外温度计测量如此小的区域也不是一项微不足道的任务。  IR 将报告视场内的所有温度(平均值)、您将尝试捕获 ADS114S08所在 PCB 的极小部分。  因此、温度计的接近度和角度也很重要。  那么、您能保证 IR 测量比 ADS114S08更精确吗?

    我认为此时的重要不是准确性或差异、而是一致性。  内部温度很可能会与环境温度略有升高。  由于工艺变化、25°C 时的电压值也很可能不完全是129mV。  数据表中的值可能会有所不同、因为它被列为典型值、而且我们不会在最终器件测试中测试参数。

    为了给我提供额外的指导、我需要确保您了解几个方面。  首先、虽然内部温度是相当线性的、但其精度规格不像我们的温度传感器器件、甚至不像 ADS1118和 ADS1120等 ADC 器件。  其次、如果您希望提高精度、则需要精确校准每个器件。  这不是一项微不足道的任务。

    我想知道您打算如何以及为什么要在系统中使用内部温度测量值、这将非常有帮助。  我看到使用的 ADC 内部温度传感器的大多数应用都用于热电偶测量的冷端补偿。  在许多情况下、由于内部温度传感器的规格没有保证、我看不到以这种方式使用 ADS114S08内部温度传感器。  相反、我看到的大多数系统要么使用不同的方法通过 ADS114S08测量冷端温度、例如在冷端使用热敏电阻、要么在冷端区域放置温度传感器器件。  因此、如果我更了解目标应用、我可以提供更好的帮助。

    此致、

    Bob B