This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M0510:关于 AMC1303M0510的 SPICE 模型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1303M0510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166257/amc1303m0510-regarding-spice-model-for-amc1303m0510

器件型号:AMC1303M0510

尊敬的 TI 团队:

早上好。

TI 为 AMC1303M0510提供了 IBIS 文件、无法在 TI 中为 PSpice 进行仿真。

因此、我们请求您为 AMC1303M0510提供 SPICE 模型。

正的响应。

谢谢、

口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发帖!  我们没有适用于 AMC1303M0510等数字输出器件的 SPICE (模拟模型)。  IBIS (I/O 缓冲器信息规范)模型是我们目前可以为您提供的所有功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高水准、

    您能告诉我们您正在尝试做什么吗?  我们没有用于调制器器件的 TI Spice 或其他模拟模型。  您对 AMC1306有相同的查询、但两个器 件都不支持模拟模型平台。如果您可以提供有关您尝试执行的操作的更多详细信息、我们可能会为您的项目提供一些指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    早上好。

    感谢你的答复。

    我们正在尝试对其进行模拟。

    我们是否可以将 IBIS 文件转换为 SPICE 模型。

    谢谢、

    口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高水准、

    遗憾的是、IBIS 模型基本上是时钟/信号 IO 验证工具、无法从该文件中提取调制器详细信息。  第二个问题是您需要完成仿真的滤波器模块。  AMC1303和 AMC1306的输出是位流。  您需要获取该位流并将其放入抽取滤波器、以便获得任何有用的信息。  大多数人在我们的调制器中使用正弦滤波器- 您可以在此处获取有关滤波器类型的更多详细信息。 为此、我们提供了一个 Excel 计算器、如果您想查看过采样率与 sinc 阶数的响应、该计算器可与 AMC1303或 AMC1306结合使用。  该工具位于 该链接中。