This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:CLK+/-

Guru**** 2517730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166180/adc12dj5200rfevm-clk--

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

我对 EVM 上的 CLK+/-外部时钟有疑问。  

TCM1-83X+用于将外部时钟馈送到 CLK+/-。 该变压器的比率为1:1、CLK+/-为100欧姆。  

这是否有任何可能的问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、不会有任何问题、平衡-非平衡变压器次级侧有一个额外的100欧姆端接、以保持1:1阻抗比/50欧姆阻抗。

    此致、

    Rob