This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:修改 TI204C-IP 并确定 ADS54J64和 IP 的时钟

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64EVM, ADS54J64, ADS58J64EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158213/ti-jesd204-ip-modifying-ti204c-ip-and-figuring-out-clocks-for-the-ads54j64-and-ip

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:ADS54J64EVMADS54J64ADS58J64EVMLMK04828

我已开始修改 zc706_8b10b 参考设计、以便可以将 ADS54J64EVM 直接连接到 ZC706、但我遇到了一些问题。 我计划使用 ADS54J64是模式0 (LMFS = 4841)、并将采样率设置为280MSPS、这使得 ADC 的输出由于4倍抽取而达到70MSPS。

我的问题是:

ADS54J64EVM 上 ADS54J64的 sysref 和 CLKIN 引脚连接到 FMC 上的引脚、而 ZC706板上的引脚未连接。 这是否意味着在此设置中向 ADS54J64提供这些时钟的唯一方法是使用“ADS58J64EVM GUI”配置 EVM 板上的 LMK04828以提供280MHz 采样时钟? 每次打开电路板时是否都需要执行此操作? 由于 ADS54J64EVM Manual.pdf 未对此进行解释、是否有能够在 GUI 中设置正确设置的说明。

2、这和问题3相结合。 我对 MGT REF CLK 应该是什么有点迷失。 这应该是采样频率还是 ADC 输出速率? 这是否应该来自 LMK04828 (FPGA_JESD_CLK 或 FPGA_JESD_Sysref)、具体取决于您对问题1的回答? 该内核的用户指南仅说明“这些必须连接到 FPGA 的 MGTREFCLK 引脚”。 来自 ADS54J64EVM 上 LM04828的 FPGA_JESD_CLK 信号通过 FMC 连接到 FPGA 的 MGTREFCLK0引脚。 这意味着什么?

3.我的线路速率确切应设置为什么。 我找到了这个公式,其中 M=转换器数量,S=每帧每个转换器的传输样本数量,N’= JESD204B 字大小,FC=帧时钟,L=通道数。

通道速率=(MxSxN'x10/8xFC)/L

对于我的应用程序,M=8m S=1,N'=16,L=4,我认为。 我认为我的帧时钟为70MHz、因为我要以280MSPS 采样、模式0具有4倍的抽取率。 是这样吗? 如果是、我的通道速率应为2.8GSPS

4.我已附加了修改后的 JESD_LINK_params.vh、GTX_8b10b_rxtx.SV 和 constrainations.xDC 文件以供参考。 我在 GTX_8b10b_rxtx 的“7系列 FPGA 收发器向导”中所做的唯一修改是,我在“线路速率,REFCLK 选择”选项卡中关闭了 TX。 我附加 了向导中的摘要图片以供参考。 通过这些修改、当我尝试合成时、我会得到 一个错误、我也将其作为图片附加。 我不知道为什么。 我最初将 refdesign_Rx.SV 文件中的 NUM_RX_CHANGE 更改为4、因为这是 ADC 具有的输出通道数。 我将其改回8并重新运行综合、但得到相同的错误。 根据 ADS54J64数据表、每个通道的 IQ 数据位于同一通道上。 我的目的是修改参考设计和整个封装、将其作为 IP、以便在更大的项目中使用。 我是否需要尝试封装整个参考设计?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于论坛不允许我上传 SV、XDC 或 vhd 文件、我已将 XDC 的修改部分作为图像附加、并粘贴了我在以下其他文件中所做的更改:  

    在 GTX_8b10b_rxtx.SV 中

    模块 mgt_8b10b_wrap
    #(
    参数 IP_ID = 0、
    参数 GT_TYPE ="GTX"、
    参数 NUM_Lanes = 4、
    参数 NUM_QUADS = 1、
    参数 NUM_REFCLK_BUFFERS = 2、
    参数 TX_Bytes_per_lane = 8、
    参数 RX_Bytes_per_lane = 8、
    参数 GT_USERIO_IN_WIDTH = 16、
    参数 GT_USERIO_OUT_WIDTH = 16
    )

    JESD_LINK_params.vh 中的内容  

    //以下参数定义是否
    // IP 处于8b/10b 模式或64b/66b 模式
    //如果第二行是,则保留注释
    //在64b/66b 中,取消注释以启用8b/10b
    `UNDEF IP_8B10B
    `undef IP_64B66B
    `dEfine IP_8B10B
    //`define IP_64B66B

    `undef IP_TYPE
    `define IP_TYPE "RX"

    `undef ADC_Resolution
    `dEfine ADC_Resolution 14.

    `undef DAC_resolution
    `define DAC_Resolution 14.
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //以下参数配置 JESD IP
    //与使用创建的收发器进行交互
    // Vivado 收发器向导。
    //请确保设置/参数匹配
    //收发器的值
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    //设置链接中的通道数
    //这等于通道数/通道数
    收发器 IP 中的//
    `undef number_of _RX_Lanes
    `undef number_of _TX_Lanes

    `define NUMBER_OD_RX_Lanes 4.
    `define NUMBER_OD_TX_Lanes 4.

    //设置收发器中使用的四倍频数
    // ip。 这基于收发器 Quad/Lane
    //映射。 在本例中、8个通道被分散
    // 2个四倍字
    `undef number_for_quad
    `define number_of _quad 1.

    //选择 IP 中使用的收发器类型
    //选项包括:GTH、GTP、GTX 和 Gty。 请参阅
    // IP 用户指南以了解更多详细信息
    // GTH:UltraScale GTH
    // GTHP:UltraScale+ GTH
    // Gty:UltraScale Gty
    // GTYP:UltraScale+ Gty
    // GTX:Zynq/Virtex/Kintex 7000系列的 GTX
    // GTP:Artix 7000系列中的 GTP
    `undef MGT_TYPE
    `deFine MGT_TYPE "GTX"

    //设置参考时钟的数量
    收发器使用的//缓冲器
    //在大多数情况下,每个都有一个时钟
    //链接、时钟在内部路由
    //到单个四通道/通道时钟逻辑
    `undef number_for_REFCLK_buffers
    `deFine NUMBER_OV_REFCLK_buffers 1.

    //以下参数控制映射
    ADC 通道的//到收发器通道
    //这有助于解决任何通道映射不匹配的问题
    //考虑电路板布线
    //此参数是从 ADC 的角度来看的
    //并作为{lane_N、...、Lane2、LANE1、LANE0}订购
    //例如、值{3、1、0、2}表示
    //以下:
    // 1> ADC 的通道0映射到收发器的通道2
    // 2> ADC 的通道1映射到收发器的通道0
    // 3> ADC 的通道2映射到收发器的通道1
    // 4> ADC 的通道3映射到收发器的通道3
    //注意:确保以下参数具有相同的位数
    //作为收发器上的通道数
    `undef lane ADC_TO_GT_MAP
    `deFine 通道 ADC_TO_GT_MAP{3 'd 3 'd 0}

    `undef lane DAC_TO_GT_MAP
    `define lane dac_to_gt_map{3 'd 3 'd 0}

    //以下参数控制极性
    收发器通道的//。 如果是 P 和 N 差分电压
    //引脚在发送器和接收器之间反相、
    //将相应的位设置为'1'。 如果没有反转
    //将相应的位设置为0。
    //此参数是从 ADC 的角度来看的
    //并作为{lane_N、...、Lane2、LANE1、LANE0}订购
    //注意:确保以下参数具有相同的位数
    //作为收发器上的通道数
    `undef RX_lane 极性
    `define RX_LAN道_POLARITY 8'b00000000

    `undef TX_RANE_POLARITY
    `define TX_RAIN_POLICITY 8'b00000000

    //设置导出的最终通道数据总线的宽度
    //通过 Rx IP 的每个通道。
    `undef RX_lane 数据宽度
    `define RX_lane 数据宽度32

    //设置导出的最终通道数据总线的宽度
    //通过 Tx IP 的每个通道。
    `undef TX_lane 数据宽度
    `define TX_RAIN_DATA_WIDTH 32.

    //与收发器相关的参数结束
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //其余参数配置 IP
    //正确操作8b/10b 数据
    //链接协议
    //请注意:参数必须根据进行设置
    //在发送器件上不使用
    //链接不起作用或可能显示的链接
    //间歇性故障
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //与8b/10b 编码相关的参数
    //如果选择8b/10b,则忽略这些参数

    //以下参数设置值
    中 F (每帧八位位组)参数的//
    //器件。 请参阅器件数据表
    //表示允许的值。
    `undef RX_F_VAL
    `deFine RX_F_VAL 4.

    `undef TX_F_VAL
    `deFine TX_F_VAL 4.

    //以下参数设置值
    中 K (每多帧的帧数)参数的//
    //器件。 请参阅器件数据表
    //表示允许的值。
    `undef RX_K_VAL
    `deFine RX_K_VAL 16.

    `undef TX_K_VAL
    `deFine TX_K_VAL 16.

    //与8b/10b 相关的参数结束
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //与64b/66b 编码相关的参数
    //以下参数设置值
    //的 E (每个扩展多块的多块)参数
    //器件。 请参阅器件数据表
    //表示允许的值。
    //如果选择8b/10b,则忽略此参数
    `undef RX_E_VAL
    `deFine RX_E_VAL 1.

    `undef TX_E_VAL
    `deFine TX_E_VAL 1.
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    `undef RBD_COUNT_width
    `define RBD_COUNT_WIDTH 10.

    //与确定性延迟相关的参数结束
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //以下参数适用于 RX 和 TX 缓冲器
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    `undef RX_buffer
    `define RX_buffer "norm"

    `undef buffer_ratio
    `define buffer_ratio 1

    `μ F undef TX_buffer
    `define TX_buffer "norm"

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //定义是否在 FPGA 上生成 SYSREF
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    `UNDEF SYSREF_GEN
    `dμ s efine SYSREF_GEN

    //`undef SYSREF_TARGET_COUNT
    `dμ s efine SYSREF_TARGET_COUNT 8.

     

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的回复、我们将在几天内回复您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keira、

    随附的文件显示了如何将 ADC 设置为在计划使用的模式下运行。 TI 数据采集板(TSW14J56) FPGA 使用280MHz 参考时钟。 我正在研究 JESD204C IP 需要哪些器件。 通常这是通道速率/40、但我会告诉您。 我认为该 IP 足够灵活、可以使用较低的频率、因为 LMK 将无法提供该 IP。 可用的最高分频器为32。

    ADC 使用 ADS58J64EVM GUI、该 GUI 能够设置 LMK 以输出所有必需的时钟和 SYSREF 信号。   

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../8475.ADS54J64_5F00_LMK_5F00_CLK_5F00_DISTR_5F00_280MHz.pptx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回答和附录。 我不使用  TI 数据采集板(TSW14J56) 板、而是使用 ZC706 Xilinx 板、并尝试使用 TI 的 JESD-IP 内核读取数据。 既然我已经了解了如何从您的附件中设置 LMK、那么我需要弄清楚需要将什么从 LMK 发送到 JESD-IP 内核。 您是否已在任何地方寻找我的问题2-4的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keira、

    请参阅 JESD IP 用户指南的端口和属性说明、因为 有一些可能导致合成错误的因素。 该参考设计旨在提供 IP 配置方式的概念、对头文件的更改基本上会导致 IP 参数和端口宽度被修改。 同样、重新配置收发器将改变收发器实体的情况。 我列出了导致错误的几个可能原因:

    1>如果通道数减少到4、ADC 通道映射参数将变为2位宽(每通道)。 因此、3的使用将导致宽度不匹配。

    2>同样、极性配置将变为4位宽(4'd 而不是8'd)

    3>我建议将 RX 通道数据宽度保留为64位而不是32位(目前)。  我不确定您是否已在收发器向导中执行同样的操作。

    4>请参阅用户指南的第6.1.1节。 GTX_8b10b_rxtx.SV 文件的参数应保持不变。 这些是从 JESD IP 的顶层自动推断出来的。

    5>如果您使用收发器向导更改收发器设置,则收发器的实体可能会发生更改。 在这种情况下、GTX_8b10b_rxtx.SV 文件需要更新以解决此问题。 遗憾的是、这是 Xilinx 7系列向导的一项功能、因为它创建/删除端口、而不是创建参数化的内容。

    为了解决有关参考时钟频率的问题、这是基于您在收发器向导中所做的更改。 收发器有一个内部 PLL、此 PLL 使用基准时钟来重新生成所需的线路速率(以锁定来自 ADC 的数据流)。 Jim 将帮助您进行线速和参考时钟频率设置、但这些设置应与收发器向导中设置的设置相匹配。

    在一天结束时、我建议确保对您的更改进行仿真、并确保其正常工作。 为此、请保留 Tx 和 Rx、并创建一个测试台、用于将 Tx 通道连接到 Rx、应用参考时钟并强制和释放 JESD IP 的复位。 在尝试转换到 FPGA 合成和 P&R 之前、最好进行有效的仿真

    在进行有效仿真后、您可以将设计的一部分封装在测试台下、并将其用于块设计中。

    此致、

    阿迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet 和 Jim:

    感谢您迄今提供的帮助、但我从未听过您对您所说的内容的回复、您将继续为我寻找这些内容。 我自己进一步弄清楚了一些事情、但希望您检查我的时钟决策。 同样、我在模式0中使用 ADS54J64、这意味着:

    K=16、L=4、M=8、F=4、S=1

    我还希望采样频率为280MHz、这意味着 ADS54J64上的 CLKIN 引脚 需要280MHz 的输入、对吧? 这使得我的帧时钟为70MHz、因为模式0具有4倍抽取率、对吧? 如果确实如此、这会使我的线路/通道速率2.8Gbps、对吧? 我使用了第一个帖子中的方程式来找到这一点。

    对于 ADS54J64、我还需要器件的系统时钟、我认为该时钟与需要进入 TI_204C_IP 的 sys_clk 的时钟相同。 这是我根据此帖子 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054266/ads54j60-ads54j60中的最大 sysref 频率=通道速率/[10 * K * F * n]选择2MHz。 这似乎是任意的。 选择该频率时、我还应该考虑其他因素吗?

    最后、我需要  用于 TI_204C_IP 的 REFCLK、Vivado 根据2.8Gbps 的线速率仅为我提供112MHz、140MHz、175MHz 等选项。 选择此选项也似乎是任意的。 我是否应该考虑这一点?

    谢谢、

    Keira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keira、

    您需要为 SMA J12提供280MHz 时钟。 SerDes 通道速率= 2.8Gbps 是正确的。

    最大 SYSREF 速率=数据速率/(K * N)、其中 N 是任何整数。 对于您的设置、最大 SYSREF 可以是4.375MHz (70MHz /(16 * 1))。 随附说明、我将使用值2表示 N、将 SYSREF 设置为2.1875MHz。 此设置还将向 FPGA 发送140MHz 参考时钟。   

    我正在检查您的其他 IP 问题。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J64_5F00_LMK_5F00_CLK_5F00_DISTR_5F00_280MHz_5F00_K_5F00_16.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 感谢您的快速响应。 在幻灯片3上、您说"为模式0配置 ADC"、我需要单击此屏幕的确切内容是什么?  我是否执行步骤1-5来选择任何频率、因为我稍后将在 LMK 和低电平选项卡上更改这些频率? 第3步中的修整频率和奈奎斯特设置选择如何影响我的设置的 ADC 性能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keira、

    有关如何设置模式、请参阅新的幻灯片4。 默认情况下、GUI 将模式设置为模式0。 您是否计划将 LMK PLL 用作其他频率或外部时钟的时钟源? 这可能会变得有点复杂、因为创建此 GUI 的工程师不再与 TI 合作、并且此 GUI 对用户不友好。 如果您让我知道要测试的采样率和模式、我可能会创建新的配置文件供您尝试。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../6740.ADS54J64_5F00_LMK_5F00_CLK_5F00_DISTR_5F00_280MHz_5F00_K_5F00_16.pptx   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim、我的问题没有得到真正的回答。 我问的是幻灯片3。 我单击此处的按钮是否重要? 除了 ADC 和 FPGA 实现 TI_204C_IP 所需的频率外、我不打算将 LMK 用于任何频率、我认为您已经解释了如何设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keira、

    此选项卡仅用于加载现有配置文件。 在本例中、您需要使用 LMK 选项卡、低级选项卡或加载新配置文件进行更改。  

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、再次感谢您。 我想是这样、但我想知道、因为您的说明中包含了这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我已经弄清楚了 TI204c IP 的某些任务混淆的来源。 该参考设计的图片显示156.25MHz 参考时钟将进入 PLL、而不是 PLL。 ZC706参考设计使用200MHz 时钟作为系统时钟、并将其发送到 PLL。 在本参考设计中、来自回送卡的156.25MHz 时钟仅直接进入 TI_IP_INSTRUMENK。

    也就是说、ZC706参考设计中的系统时钟为200MHz。 这是如何选择的?  参考设计中的 PLL 似乎 是通过这个200MHz 时钟创建 sys_clk=100Mhz、并且 mgt_freerun_clock = 78.125MHz。 如何确定  TI204c IP 应用的这些频率?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiera、

    MGT 参考时钟 频率取决于收发器向导下拉菜单中给出的值。 这与通道速率无关。  

    关于 rx_sys_clock、该时钟的频率同样与编码和通道数据宽度相关。 对于8b10b 编码和64的数据宽度、频率必须等于或大于 LaneRate/80。  

    TI204c IP 用户指南为每个时钟提供了时钟指南。  更多信息、请参阅《TI204c IP 用户指南》的第6.4节。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在阅读 《TI204c IP  用户指南 》的第6.4节、这就是为什么我感到困惑的原因、因为提供的参考设计不匹配。 此参考设计使用6.25Gbps 的串行器/解串器通道速率和64的数据宽度、同时 MGT 参考时钟= 156.25MHz、即  LaneRate/40。

    此外 、我只想再次指出 、我在上面分享的参考设计图实际上并不是参考设计的布线方式、应该进行固定、因为156.25MHZ 时钟不会进入 PLL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keira、

    我相信您会混淆收发器参考时钟和 JESD IP 的 Rx/TX_SYS_CLOCK 输入。 所有这些都在用户指南的第6.4节中进行了说明。  请仔细阅读各小节中描述的所有时钟、因为它们与 JESD IP 的不同功能相关。

    1>收发器参考时钟直接馈送到收发器、与通道速率没有特定的相关性。 您可以使用收发器向导的参考时钟下拉菜单中提供的任何频率。 第6.1节中的图表说明了顶层输入到收发器的高电平连接。 有关参考时钟的详细信息、请参阅6.4.2。 用户指南说明了 Xilinx 收发器内部存在的典型时钟拓扑、并提到设计人员必须遵循相关收发器数据表中指定的 PLL 范围指南。

    2> rx_sys_clock (在6.4.7中说明)是与线速率相关的时钟。 收发器通道的线速率和数据宽度存在较低的限制、但也支持较高的频率。

    3>收发器还提供其自己提取的时钟(mgt_rx_usrclk2)、可用于为 rx_sys_clock 馈送数据。 如果应用不需要确定性延迟、则可以使用此方法。

    zc706参考设计展示 了 TI JESD IP 即使 RX_SYS_CLOCK 高于最小所需值(本例中为 LineRate/80)也能准确工作的能力。 用户指南的第8.2节对此进行了介绍。 尽管如此,与 zc706有关的段落中有一个排印错误。 RX_SYS_CLOCK 被列为156.25MHz、而参考设计实际使用100MHz。 本文档将进行编辑、以提及该参考设计使用的 RX_SYS_CLOCK 高于所需的78.125MHz 值。 我还将添加注释、即 zc706参考设计通过直接使用 Devkit 提供的200MHz 振荡器时钟而不是从 FMC 获取156.25MHz 时钟、来生成 Rx_sys_clock 和 mgt_freerun_clock。

    总之、您的设计需要具有以下特性:

    1> MGT 参考时钟、其频率取决于您在收发器向导中选择的频率

    2>等于或大于 LineRate/80的 RX_SYS_CLOCK

    此致、

    阿迈德