This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300 EVM

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1162254/afe4300-afe4300-evm

器件型号:AFE4300

你好。

我使用 AFE4300 EVM 测试了体重秤和 BCM ADC 值(或电压)。

此时、我想知道一些。

1.连接4个称重传感器和4个电极时、是否可以同时测量 WS 和 BCM ?

或者、顺序??

2.在 BCM Simulate 中、我得到了 ADC 值(代码/电压)。

是否可以使用此 ADC 值(代码/电压)计算体脂肪/体水?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hee-Choel、您好!

    从数据表中可以推断、秤重天平和 BCM 信号链之间仅复用了1个 ADC。 因此、无法同时测量 WS 和 BCM 测量值、因此必须进行多路复用。

    我们不支持身体成分分析(身体脂肪和水含量的估算等)。 我们让客户使用我们的器件为 BCA 添加/开发自己的 IP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...我明白了。

    我有更多的问题。

    我想使用 BCM measuremnt 选项卡 GUI 使用 Simmulate 块进行测试。

    有可能吗?

    如果是、您有没有关于此 GUI 的文档?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭该帖子、因为我已回答了此 e2e 帖子中的问题。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159240/afe4300evm-pdk-afe4300evm-bcm