This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:将 ADS52J90EVM 与 HSMC-ADC-Bridge 结合使用

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, ADS52J90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1162311/ads52j90evm-using-ads52j90evm-with-hsmc-adc-bridge

器件型号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他器件:ADS52J90

您好!

我正在考虑购买 ADS52J90来连接 Cyclone V GT 开发板、我意识到我需要 HSMC 桥。 电桥的引脚不兼容。 我很高兴松开 DOUT9、但在桥上它将短接至 GND。 简单的问题:它能用吗?  

感谢你的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pipelines2Data、  

    这些装置的工作人员专家目前正在处理大量的请求。 我正在找 合适的人帮忙、但请给我们72个小时、然后回来。  

    此致、
    Nick Z  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 ADS52J90器件。

    对于 LVDS 接口、您可以将 DOUT9引脚短接至 GND。 不会影响功能。 您应该能够使用其他数据线进行捕获。

    可以了。 您也可以关闭通道电源。

    如果您对 ADC 还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的帮助。 我将继续订购评估板、如果我们有任何问题、我将会再给您。

    此致、

    Aidin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:我刚刚意识到、如果我们使用桥接器、ADC_SYNC_FPGA 和 LMK_SYNC_FPGA 也会短接至 GND。 您也能就此发表评论吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidin、您好!

    让我确认一下、然后返回给您。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidin、您好!  

    因此、如果您不访问这两个信号、这不会导致任何功能问题。 这两个信号通过复位时钟分频器来同步 ADC 和 LMK 芯片。  

    您还可以通过以下 SMA 连接器在 ADS52J90EVM 上访问这些信号- J39 (LMK_SYNC)和 J50 (ADC_SYNC_SMA)。  

    谢谢、

    Karthik