This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:I/Q 模式&放大器;FWR 模式下的身体成分结果不同

Guru**** 2543770 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163953/afe4300evm-pdk-body-composition-results-different-in-i-q-mode-fwr-mode

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AFE4300

您好!

我在 使用 AFE4300和用户指南文档进行阻抗测量之后检查了身体成分。  

但对于 I/Q 模式和 FWR 模式、我得到了不同的结果。

您只需附加所有信息即可了解该场景。

一对电流注入连接到钳位、与一对 Vsense 连接到同一个钳位的方式相同。  夹子在双手上均使用胶体佩戴。

我在整个身体上得到了294mV 的平均值。

这是 FWR 测量的结果。

这是 I/Q 模式测量.....  

要交叉验证、我再次检查了它。

因此,即使在某些情况下,FFM 也不仅仅是个人体重。。 这是怎么可能的。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要更多时间来研究这些问题;我们将在24~48工作时间内与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4300在选择性披露下共享。

    我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问是否有人对上述问题提出建议或解决办法或作出解释。 我一直坚持到这一点,直到我测试它,我再也不能继续了。

    请做必要的事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的时间、我们的团队需要更多时间来调查此问题、一旦我们有一些建议、我们就会通过电子邮件回复您。

    谢谢