This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8365:未输出 EOC。

Guru**** 2670055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159156/ads8365-eoc-is-not-output

器件型号:ADS8365

如果 HOLDA、HOLDB 和 HOLDC 同时处于低电平一个时钟周期、EOC 是否会输出三个脉冲?
是否存在即使输入脉冲被保持也不输出 EOC 的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yukihiro、

    您应该能够在 /EOC 上看到这些低脉冲。 您能提供更多详细信息吗?  如果您可能可以共享有关 ADC 的原理图、也可以共享控制信号的示波器跟踪、  则可以轻松地解决所面临问题的潜在根源。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yukihiro、

    我已经听过你三个星期了,所以这个主题 将会结束。 如果您仍有疑问、 可以在 E2E 论坛上发布新问题。

    此致、

    戴尔