This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:通道输入压降

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166692/ads131m08evm-channel-input-voltage-drop

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件:TLV2252

尊敬的 TI:

我正在尝试测量医用氧传感器(PN:OOM102-1)的输出电压。

相关信息突出显示如下:

输出电压:9~14 mV

建议负载:>= 10K 欧姆。

如果我将传感器输出直接连接到 EVM 输入通道、则传感器的输出电压会下降。

(例如、不使用 EVM 时为12.0mV、使用 EVM 时为8.5mV)。

我可以通过将外部运算放大器用作缓冲器来解决此问题。 (PN TLV2252)。

我的问题是、如果不使用外部运算放大器/缓冲器、是否可以解决此问题?

如果每个通道输入(总共16个通道)都需要运算放大器/缓冲器、TI 会推荐哪种 IC? (无需外部增益)。

谢谢、

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我注意到通道输入之间的2K 电阻、如下所示:

    我从 EVM 上移除了这些电阻器、它解决了问题。

    无需额外的帮助。

    谢谢、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Rafael、

    感谢您的更新。

    此致、

    戴尔