This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662:DCLK 时序要求和数据有效规范

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166947/adc3662-dclk-timing-requirements-and-data-valid-specification

器件型号:ADC3662

大家好!

ADC3662数据表(SBAS991A)的第6.8章(第13页)定义了 TCD (DCLK 上升沿到输出数据延迟)和 tDV (数据有效)的时序要求。

对于我们的实现、我们假设 TCD 对于 DCLK 的下降沿也有效。 此外、数据有效 tDV 也适用于 DCLK 的两个相位。

您能否确认或澄清?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的、这是一个有效的假设。 该器件具有~50/50的占空比、因此您可以在 DCLK 的下降沿为 TCD 假设一个相似的值。  

    此致、Amy