This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1234:使用 SPI 连接 ADS1234

Guru**** 2504495 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1234, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166218/ads1234-connect-ads1234-using-spi

器件型号:ADS1234
主题中讨论的其他器件: ADS1232

大家好!

我在第二年学习电气工程、在一个大学项目中、我想将4个负载单元连接到主板。 由于我需要4个输入、因此我决定使用 ADS1234。 ADC 似乎与 SPI 兼容、但据我所知、ADS1234引脚的名称会注意到 Sam 是"普通 SPI 引脚"、我不知道如何连接 ADC。 我尝试过这种方法、但我不知道它是否正确...

这是我目前的原理图,如果你有任何建议或修改,不要犹豫!!

非常感谢。

很抱歉我的英语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题:我可以用 I2C 连接 ADC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    欢迎来到 E2E 论坛!  让我先回答您的最后一个问题。  不可以、由于 ADS1234内没有用于应答通信的响应机制、因此您无法将 ADS1234连接到 I2C、因为没有双向通信输入引脚。   

    您显示数字连接的方式通常是正确的、但 MISO 和 MOSI 之间不应存在跳线连接。  若要启动转换读取、您通常会将虚拟内容写入 TX 寄存器/缓冲区(即使 MOSI 未连接)以开始启动 SCLK。

    我建议使用一个公共接地、并且接地为一个实心平面(而不仅仅是走线连接)。  AGND 和 DGND 必须处于同一电平。  如果您拆分接地、则接地连接在一起的地方不会在两者之间的连接中使用铁氧体或电感器。

    您还应该在 ADS1232的 DVDD 引脚上有一个100nF 旁路/去耦电容。

    靠近负载单元连接器的电容器应位于电阻器的另一侧、以提供低通滤波器。  换句话说、电容器应位于电阻器和 ADC 输入引脚之间。

    您可以找到桥接测量基本指南、这是一个有用的资源。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、您正在为我提供很多帮助! 这是我的第一个 PCB 设计...

    以下是经过修改的设计,您有什么建议或意见,我能改进一下吗,还是应该这样做? 另一个问题, 使用电容和极化电容是否真的有用?

    谢谢!

    Tomas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    并非总是需要并联电容器用于去耦和作为一个大容量电荷库。  但是、如果您具有电容器封装并且仅在需要时填充、这不会对您造成伤害。

    原理图显示正常。  您最大的问题是噪声拾取和 PCB 布局问题。  创建 PCB 布局后、将光绘输出文件压缩到文件中供我查看。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 不连接 XTAL2管脚是否正常?

    我能否改进设计以降低噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    XTAL2管脚用于外部晶振的产生。  当 CLKIN/XTAL1引脚接地时、ADS1234使用内部振荡器作为时钟源。  因此、在本例中、您将使 XTAL2引脚保持悬空。

    就噪声而言、由于电缆将用作天线、因此您的大部分噪声很可能会被拾取为称重传感器布线上的 EMI/RFI 噪声。  可以通过多种方法来降低噪声、例如使用屏蔽电缆并将屏蔽层正确端接至接地。

    在进行 PCB 布局时、应具有实心接地层、并确保数字信号不会穿过模拟域。  TI.com 上的 TI 高精度实验室中有一些很好的讨论。  一个主题是 噪声、 另一个主题是 PCB 布局

    在电路改进方面、有许多可能性、但学习的最佳方法是构建和测试您的系统。  现在、您的原理图显示了良好的开端、应按预期工作。  但是、在连接负载单元后、您可能会发现还有进一步改进的空间。

    此致、

    Bob B