This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:AFE7444EVM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165036/tsw14j57evm-afe7444evm

器件型号:TSW14J57EVM

大家好、Quartus Prime Pro 无法在编程器界面中检测到我的 TSW14J57EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓、

    您使用的是什么版本的 Quartus? 您是否已将编程 Pod 连接到 EVM 上的 J3? 您是否为电源连接器提供12V 电压、至少3A 电流?

    通电且 SW3设置为"ON"位置时、是否所有蓝色状态 LED 均为"ON"? 确保 SJP1、SJP2和 SJP 3之间的引脚2-3短接。  

    您能否使用 HSDC Pro GUI 成功下载固件? 为什么要使用 JTAG 接口和 Quartus 对 FPGA 进行编程?

    请发送 Quartus 的屏幕截图、其中显示您收到的错误消息。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、


    问题已经解决。 我更换了新的 USB Blaster,因为旧的 USB Blaster 不支持 Arria10设备。


    我可以使用 HSDC 专业版 GUI 成功下载固件。


    我希望实现更精确的功能,这就是我尝试使用 JTAG 接口和 Quartus 对 FPGA 进行编程的原因。

    谢谢你。

    Deng。