This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J45EVM:将 ADC32J45EVM 与 KCU105配合使用

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32J45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163722/adc32j45evm-using-the-adc32j45evm-with-kcu105

器件型号:ADC32J45EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32J45

我看到 KCU105与 HSDC 软件兼容。 KCU105是否与 ADC32J45EVM 兼容? 我尝试设置它、但无法使其正常工作。 ADC32J45似乎没有.INI 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    查看这些附加文件是否有帮助。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADC34J45_5F00_LMF_5F00_4421.inie2e.ti.com/.../0878.KCU105-ADC3J45.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我按照 PowerPoint 中的步骤使用了该.ini 文件、但遇到错误。 错误是"Read DDR to file time_out_error time_out error"。 所有其他步骤都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    根据我发送的文档中的最后一张幻灯片、"如果出现超时问题、请重新加载固件、重新连接 HSDC Pro、然后再次尝试捕获"。 您是否尝试过此操作?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不起作用,每次都有相同的问题。 此演示中的采样时钟源是什么? 在我看来、它看起来像外部时钟输入。  您提供的.ini 文件适用于34j45、而不是32j45。 这是否与问题有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    该设置在 ADC32J45EVM 上使用内部时钟模式。 我们认为 ini 文件有问题。 我们正在为 ADC32J45创建一个新的模数转换器。

    另一个选择是使用免费的 TI204C-IP 尝试使用此接口。 您可以通过转到以下链接请求此 IP:  

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP。

     此 IP 附带说明和示例。 目前、JESD204快速设计 IP 支持以下 FPGA 系列:

    • XilinxRegisteredVirtex UltraScale 和 UltraScale+
    • Xilinx Kintex UltraScale 和 UltraScale+
    • Xilinx Zynq UltraScale+和 Zynq UltraScale+(Auto)
    • Xilinx Artix 7和 Artix 7 (Auto)
    • Xilinx Virtex 7.
    • Xilinx Kintex 7和 Kintex 7 (Auto)
    • Xilinx Zynq7000和 Zynq7000 (Auto)

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 JESD IP 看起来非常有希望。 我将尝试使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    最初的固件是由 Xilinx 提供的。 他们不再支持这一点。 我们没有可用于 ADC32J45的 ini 文件、并且可能无法获得该文件。 如果您计划使用 TI IP、我建议您继续使用、或者联系 Xilinx 寻求帮助。

    此致、

    Jim