This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LPEVM:Spoa361图4与放大器;5源代码- TSW1400 FPGA 源代码

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167084/afe5832lpevm-sboa361-figure-4-5-source-code---tsw1400-fpga-source-code

器件型号:AFE5832LPEVM
主题中讨论的其他器件:TX7332TSW1400EVM
尊敬的先生/女士:
我将 AFE8532LP 和 TX7332 LP 用于受 Swaroop 工程启发的可穿戴超声波项目。 我有两个问题。
  1. 您能给我发送图2的源代码吗? 4和图 如电子邮件中所示(www.ti.com/.../sboa361.pdf)、包含 sboa361文档的5个部分
  2. 您还能向我发送  TSW1400EVM FPGA 源代码吗?
 
非常感谢您的帮助和支持。
谢谢、
鲁兹贝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rouzbeh、  

    由于 Swaroop 设计不是免费在线提供的、因此让我们通过电子邮件继续此对话。

    我将关闭此主题。  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    感谢您的回复。 请将其理解为荷。


    谢谢、
    鲁兹贝