This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:我们能否使用此 ADC 的采样频率46Mhz

Guru**** 2964870 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560, ADS5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166528/ads5560-can-we-use-sampling-frequency-46mhz-with-this-adc

器件型号:ADS5560
主题中讨论的其他器件: ADS5562

在我们设计的电路板中、我们安装了 ads5560、而不是 ADS5562。 根据 ads5560的数据表、最大采样频率为40MHz、但我们需要以46Mhz 对数据进行采样。  

那么、如果我们使用采样率为46Mhz 的 ads5560、ADC 是否工作?  如果是、  会对性能产生什么影响(SNR、SFDR、ENOB)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vetrivel、

    最好使用 ADS5562器件、如果您计划以46MSPS 采样、则不要使用 ADS5560。 这不是 ADS5560的额定采样率。

    器件将正常工作、但对 SNR、SFDR 和 ENOB 的影响可能会到处发生、就性能下降而言、可能会稍微急剧一些、因为器件未按这种方式表征、高于其额定采样率。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。