This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:时钟选项

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166891/ads54j60evm-clock-options

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J60

我使用的是 ADS54J60评估板、但发现板载时钟不能满足我的要求、并且希望使用外部时钟、但我找到用户指南中仅提到 LMK 可以在具有外部时钟输入的时钟分配模式或具有板载时钟的时钟发生器模式下工作、 但我想知道评估板上的 LMK 能否在具有外部时钟的时钟发生器模式下工作?  

感谢 Advance 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒伊

    ADS54J60EVM 上的 LMK 器件可在时钟分配模式下工作。  所附示为在 ADS54J60EVM 上以时钟分配模式使用 LMK 的示例。 如果您决定使用不同的频率、则必须确保 LMK 分频器设置正确、以便为 FPGA、ADC 和 SYSREF 提供正确的频率。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_LMK_5F00_CLK_5F00_Dist_5F00_Mode.pptx

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、我还有几个问题要问:

    1.如果我使用时钟分配模式、能否只上传 lmk CONFIG_EXTERNAL_CLOCLOCK cfg 文件而不更改详细信息?

    2.评估板上的外部时钟可以使用时钟生成模式吗? 原因我希望 ADC 在1GHz 时钟下工作、但我只有100MHz 时钟源、如果使用时钟分配模式、这是否意味着我必须为输入时钟找到1GHz 时钟源?

    3.您是否有有关模式4224或4211的指南?  

    感谢 Advance 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒伊

    如果时钟分频器不正确、您只需对其进行更改。 在大多数情况下、只需更改 SYSREF 分频器。 所附的4224和4211示例也是如此。

    如果使用外部时钟模式、则必须提供外部时钟。 您可以使用数据表范围内的任何外部时钟频率。 频率范围为250MHz 至1GHz。

    借助122.88MHz 的板载 VCXO、LMK 可以为 ADC 提供以下时钟源选项、而无需任何外部时钟源:

     245.76MHz、491.52MHz、614.4MHz、983.04MHz。

    随附的两个示例使用外部500MHz 时钟。   

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J60_5F005F00_LMF_5F00_4224_5F00_LMK_5F00_CLK_5F00_Dist_5F00_Mode.pptxe2e.ti.com/.../ADS54J60_5F005F00_LMF_5F00_4211_5F00_LMK_5F00_CLK_5F00_Dist_5F00_Mode.pptx