This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:连接 Dac8740H 与 XTR111

Guru**** 2674355 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166531/dac8740h-interfacing-dac8740h-with-xtr111

器件型号:DAC8740H
主题中讨论的其他器件:XTR111

您好!

我对 HART 通信有疑问。 我们能否将 XTR111 4-20mA 输出电流 IC 与 Dac8740H 连接以进行 HART 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯将回顾这一点、并在明天提供一些指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我与另一位工程师一起回顾我的回答、我很快就会回来。

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XTR 器件可与具有典型电压输出的 DAC 连接。 DAC8740H 具有 HART 输出、因此它本身不能与 XTR 配合使用。

    一种解决 方案是添加一个具有典型输出的 DAC、并将其连接到 XTR、其中也可以包含 DAC8740H、与此参考设计类似。

    如果有任何其他问题、请告诉我、
    卢卡斯