This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18:AFE58JD18的差分输入信号

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18, AFE58JD16, AFE58JD32, ADS5294, ADS52J65, ADS52J91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165550/afe58jd18-differential-input-signal-for-afe58jd18

器件型号:AFE58JD18
主题中讨论的其他器件: AFE58JD16PGA5807AFE58JD32ADS5294ADS52J65ADS52J91

您好!

我的前端中有一个差分 ADC 驱动器 我能否以差分方式连接 AFE58JD18的 LNA、而不是数据表中建议的单端连接? 并使用 INP 和 INN 模拟输入?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitri、  

    AFE58JD18不支持差分输入。 在 TI 的超声波 AFE 中、PGA5807 (8通道模拟输出)、AFE58JD16 (16通道数字输出)和  AFE58JD32 (32通道数字输出) 可支持差分输入。  

    或者、由于您提到您已经有前端、如果您只需要多通道 ADC、您可以参考 ADS52J91 (16/32通道、12位、100/50MSPS)或 ADS5294 (8通道、14位、80MSPS)或 ADS52J65 (8通道、16位、125MSPS)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 如果不是、请考虑从您的末端关闭此线程  

    谢谢、

    Karthik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karthik  

    因此、如果 AFE58JD18被设计用于单端输入、那么它为什么具有负输入 INM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitri、  

    AFE58JD18输入网络对于 INP 和 INM 不对称、如下所示-  

    INMx 输入采用无法禁用的直流偏移校正输入。 因此、AFE 输入必须在 INPx 上给出。

    如果这回答了您的问题、请考虑关闭此主题。  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Karthik!