This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:用于最大采样率1MHz

Guru**** 2689735 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166778/ads8681-for-maximum-sampling-rate-1mhz

器件型号:ADS8681

你好。

我希望在1MHz 周期内接收 ADS8681的输出

我想了解 ADS8681 (1MHz)最大输出的 SPI 配置。

在数据表中、最大 SPI 时钟为66.67MHz (大约15ns)。

使用最大时钟、   在单个 SDO 中接收32位输出需要480ns (15ns * 32)。 最大转换时间为665ns。

即使不考虑一些额外的延迟、(480 + 665) ns 也会超过1000ns (1MHz)。

但是 、在 ADS8681EVM-PDK 用户手册的图12中、说明 了在 单个 SDO 和66MHz SPI 时钟条件下可以实现的最大采样率。

请检查我是否弄错了。

此外、如果您能告诉我如何配置 SPI 以实现最大采样率(1MHz)、我也会不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jang:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  使用 ADS8681、您只需在写入或读取寄存器时提供32个 SCLK。  如果您所做的只是收集转换结果、则只能使用16个 SCLK 来"短周期"。  因此、16个时钟为~240nS + 665nS 转换时间、这允许在采集后续样本之前保持安静的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  我要这个。