This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20:最大串行输出数据速率 6.25Gbps

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20, ADS54J60, ADS54J42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167006/ads54j20-serial-output-data-rate-max-6-25-gbps

器件型号:ADS54J20
主题中讨论的其他器件: ADS54J60ADS54J42

你好!

在 ADS54J20数据表的不同位置、数据速率指定为5Gbps 或10Gbps (取决于 LMFS 配置)。

但是、"7.8时序特性-> JESD 输出接口时序特性"一节中的情况与此相反。 在这里、"串行输出数据速率"被指定为最大值 6.25Gbps。

我是否误解了某件事或这两项陈述之一是错误的?

此致、

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    感谢您的观看-您答对了、这是一个数据表错误。 ADS54J42的额定速率为6.25Gbps、因此似乎错误地将其添加到了其他数据表中。 有关最新信息、请参阅 ADS54J60。

    此致、Amy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您清除此问题。

    此致、

    Andre