This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:只能读取0x7ffff

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166995/ads1271-can-only-read-0x7fffff

器件型号:ADS1271

各位专家:

ADS1271采用菊花链、两个元件级联、DIN 的最后一个元件连接到 GND。 现在、客户发现他只能读取0x7ffff。 请帮助我确认原因。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    使用菊花链时、必须将两个 ADC 的 SYNC 引脚置为有效以同步两个 ADC。  请根据 SPI 操作数据表中的图50、与客户确认 SYNC 引脚是否有效。

    除了将 SYNC 引脚置为有效、两个 ADC 必须使用相同的外部 CLK 源。

    如果 ADC 正确同步、则每个 ADC 的 DRDY 输出将同步、并以输出数据速率重复。

    请客户提供显示两个 ADC 的原理图图片、以便我确认所有连接。

    此外、如果输入电压大于满量程+满量程(AINP-AINN)>=+Vref、ADC 将回读0x7FFFFF。  请要求客户确认 ADC 输入引脚 AINP 和 AINN 上的电压。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用