This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:将 AFE5808A 更改为 AFE5818或 AFE5828

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A, AFE5828, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164789/afe5818-change-afe5808a-to-afe5818-or-afe5828

器件型号:AFE5818
主题中讨论的其他器件:AFE5808AAFE5828

你(们)好

我们设计了采用 AFE5808A 的128通道医疗超声波产品。  现在、我们 正在评估对5818或5828的更改、以缩小产品尺寸并同时保持相同的接收性能。  

可供参考的一些问题。

1. 5808A、5818和5828之间的主要性能差异是什么? 5828的噪声性能(0.8nv/sqHz)似乎比5808A 和 5818 (0.75nv/sqHz)略差 。 因此、我们容易看到5818。

希望您能就选择提供一些建议。

2.我可以假设5818就像将两个5808A 模块组合在一起吗? 我发现它们的参数几乎相同。

3.如果我们使用5818,我们在系统设计和硬件设计期间应该特别注意什么? 现在我们关注的是:有关 AFE 的系统控制寄存器; SCH/PCB 布局。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Div222、  

    我已提醒主题专家可以提供帮助。  我们团队的一部分因国家节假日而外出、因此我们致力于及时提供帮助。 您将在72小时内收到我们的回复。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅下表、其中突出显示了5808A、5818和5828之间的主要差异。 我们推荐 AFE5828、因为它是新一代器件、您将获得更好的性能/功耗/成本。  

    部件 通道数 TGC 范围 最大输入信号摆幅 输入参考噪声(42dB 增益) 14b、65MSPS 时的功耗 ADC 速度和分辨率 TI.com (按通道)上的1ku 价格
    AFE5808A 8. 0至36dB 1Vpp 0.75nV/rtHz 每通道158mW 14b 65MSPS 6.3.
    AFE5818 16. 0至36dB 1Vpp 0.75nV/rtHz 每通道140mW 14b 65MSPS
    12b 80MSPS
    7.8675
    AFE5828 16. 0至36dB 1Vpp 0.85nV/rtHz 每通道102mW 4.843

    2.是的、5818就像合并两个5808A - 5818和5808A 共享相同的 VCA-DIE 但不同的 ADC-DIE 一样。 因此、两个器件之间的 ADC 寄存器会有所不同。  

    3. 可在线获取 AFE5818数据表和设计资源。 请在此处提交申请(https://www.ti.com/product/AFE5828#hardware-development) 以访问 AFE5828数据表和设计资源。 对于这两种器件、数据表和 EVM 设计文件将提供原理图/PCB 设计和寄存器编程指南。  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Karthik、感谢您的帮助。 我们将介绍 AFE5828。  

    我注意到在数据表第一页中,输入信号摆幅应该是0.71Vpp 而不是1Vpp。   请帮您确认吗?  

    此外、AFE5828的低噪声性能可能是一个问题。 有什么建议吗?  

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于 AFE5828数据表未在网上公开提供、因此我觉得通过电子邮件进行此对话更容易。  

    我将向您发送一封电子邮件、并在此处关闭此主题。  

    谢谢、

    Karthik