This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:采样电压异常

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM, LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166483/adc12dj3200-abnormal-sampled-voltage

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件:、 LMH6401

我们使用 ADC12DJ3200在 JMODE2模式下工作。 接收到的短传输测试模式数据正常、但当 ADC12DJ3200正常采样电压值设置时、采样电压值约为实际电压值的一半。 如何解决此问题?


寄存器配置序列如下:

0x0000B0,

0X020000,

0x006100,

0x020500,

0x020102,

0x02021F,

0x020400,

0x006201,

0X006101,μ A

0x020001

0x0030FD,

0x0031FB,

0x0032FD,

0x0033FB,

如果外部输入为100mV 信号、则 ADC12dj3200采样值为0x8CC、即约50mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,殷明

    是使用 ADC12DJ3200EVM 板还是使用自己的设计来测试这一点。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们自己的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,殷明

    您能否发送 ADC 的前端原理图? 我们可以查看它、看看是什么导致了电压损耗。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是 ADC12DJ3200的原理图。

    当 ADC12DJ3200未焊接时、我们将 VIN1_P 的电压值测量为50mV、即外部输入 VIN1_P-VIN1_N = 100mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong强:

    Neeraj 正在请求连接到模拟输入引脚的前端原理图。 这将有助于我们调试该问题。 请参见随附的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,殷明

    我注意到、在您通过写入0x30、0x31和0x32、0x33来更改 ADC 上的满量程之后。 您将校准 ADC。 写入0x006C00、然后写入 0x006C01。  

    此外、您还需要从 ADC 2的补码或偏移二进制文件中输出格式数据格式。  

    另请发送前端原理图。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    我  尝试 写入0x006C00和0x006C01,它不起作用。

     ADC 的)格式为偏移二进制。(0x020400 μ V

    前端原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 ADC12DJ3200未焊接时、我们使用示波器测量 LMH6401 P 端子的输出为85mV、并推测 LMH6401的 LVDS 输出为170mV。 此时、示波器的阻抗为1M 欧姆。

    在焊接 ADC12DJ3200时、我们使用示波器测量 LMH6401的 P 端子的输出约为40mV、并推断 LMH6401的 LVDS 输出为80mV。 我们认为这样做的原因是、ADC12DJ3200的模拟输入 INA 和 INB 具有50欧姆的下拉电阻。


    在焊接 ADC12DJ3200时、ADC12DJ3200的采样输出电压是否应为170mV 或80mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,殷明

    在示波器上测量电压时、请选择50欧姆端接选项。 与1M 欧姆阻抗选项相比、您将在示波器上看到一半的电压(80mV)。  

    是、如数据表中所示。 每个输入端子端接50欧姆接地。 这就是您看到电压减半的原因。  

    此致、

    Neeraj